This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320EVM:TUSB320EVM

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670029/tusb320evm-tusb320evm

器件型号:TUSB320EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8044TUSB321

您好!

我购买了 TUB320EVM 套件、并尝试将其用作 DFP、因此我的设置是:PC 连接到 EVM (micro USB 连接器)、EVM 连接到手机 Samsung galaxy S8 (type c 连接器)。
PC 可以与手机通信、手机显示充电符号、但手机没有充电。
EVM 似乎确实识别了手机并进入 DFP 模式、但它不充电。
我还使用 GPIO 模式。

感谢你的帮助、
Meir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Meir、

    您是否移除了 GPIO 模式的电阻器 R12?

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ​您好 Omar、

    我们正在使用 Galaxy S8 (作为主机)进行新设计、并使用 USB 接口和 USB 集线器(TUSB8044)(通过 Type C 连接器)。

    我们需要添加电力输送来为手机充电、以便同时使用充电和数据传输。

    我们已经测试了 TUSB321、它无法正常工作。。

    您能帮助我们使用本项目中的来定义正确的芯片吗?

    随附 PDF -我们项目的"HW_BLOCK JECT_Description"。

    ​我们只使用一个 C 型连接器、从 USB 集线器到手机。

    所有其余连接器均为 A 型 USB 连接器。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../8233.HW_5F00_block-diagram_5F00_Description.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis、感谢您的重播!!

    我没有移除任何电阻器、我使用了 EVM 用户指南中的 DRP 开关表(表5)。

    可以帮帮我吗?

    谢谢、

    Meir。