This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:此器件-或84或85 -与 Raspberry Pi 的 DSI 接口兼容

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670554/sn65dsi83-q1-is-this-part---or-the-84-or-the-85---compatible-with-the-dsi-interface-from-a-raspberry-pi

器件型号:SN65DSI83-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83

据我所见、此系列 IC 应与 Raspberry Pi 的 MIPI DSI 接口兼容。

不过,我很奇怪,我在网上没有找到任何有关这项工作是否可行的帖子。

(官方 R-Pi DSI 接口使用 Toshiba 器件、但这是 BGA 封装、对于我们将要执行的相对较小的运行而言可能不切实际)