This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:当输出在无负载情况下开路时、输出状态如何?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670622/tca9517a-how-about-output-state-when-output-open-without-load

器件型号:TCA9517A

大家好、

当输出在没有负载(悬空)的情况下开路时、TCA9517A 的输出状态如何?
如果客户在输出通道中保持开路/浮动(无负载)、输出状态如何?
即使存在输入、输出状态是否仍保持低电平?
谢谢你。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jade、

    当您说输出端没有负载时、您是否意味着甚至没有上拉电阻器? 在这种情况下、我不会期望输出为高电平。 它将被驱动为低电平(当相应的输入为低电平时)或高阻抗(当相应的输入为高电平时)。 在高阻抗状态下、由于泄漏电流、引脚上的电压很可能接近接地(TCA9517A 本身在输出引脚上具有高达10uA 的泄漏电流)。

    此致、
    最大