This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050 VCC2端的功耗

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670594/iso1050-power-consumption-on-the-iso1050-vcc2-side

器件型号:ISO1050

尊敬的团队:
我想了解 ISO1050 VCC2端的功耗。 我的特定应用使用两个 CAN 并使用无源隔离式电源。 无源隔离式电源的功率不大。 我想了解使用 ISO1050 VCC2=5V 两个通道时的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 ISO1050数据表(第7页)的第6.5节中找到有关电源电流的信息。 我复制了以下部分:

    如您所见、您应该调整电源的大小、以便在传输时能够为显性状态的最大电流提供73mA 的电流。 在正常运行期间、电流消耗将远小于该值、因为您将具有显性和隐性流。 在实验中、我通常看到方波信号的电流大约为30mA。  

    此致、  

    Dan