This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:TD 匹配电容器的参考器件型号

Guru**** 2616245 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670505/dp83620-reference-part-number-for-the-td-matching-capacitor

器件型号:DP83620

考虑到光纤收发器连接的建议原理图(数据表第63页的图9-2)、建议使用0.1uF 电容器的器件型号是什么?
FXTDP AD FXTMD 信号的最大频率是多少?

谢谢、
亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、

    我们没有推荐的0.1uF 电容器器件型号。 DP83620 EVM 使用了0.1uF 陶瓷电容器、因此您可以使用任何供应商提供的类似电容器。 FX 信号符合100Base-FX 标准、将为125MHz。

    此致、
    Aniruddha