This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042G-Q1:器件不工作

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668214/tcan1042g-q1-the-part-does-not-work

器件型号:TCAN1042G-Q1

您好!

我们的客户正在使用 TCAN1042。 故障装置的症状是:TXD 引脚始终处于高电平、RXD 引脚始终处于低电平。 正常芯片在 TXD 和 RXD 引脚上具有波形。

我确认此问题与芯片本身有关、可通过更换来解决。

那么、您能给我们一些关于这个问题的建议吗?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    感谢您将此事提请我们注意。 您能更详细地解释一下吗?

    • 这是什么类型的应用、TCAN1042周围的电路是什么? 您是否有可以分享的原理图?
    • 是否在多个设备上发生这种情况?
    • 为了澄清问题、该装置出现故障、因此您在同一电路中更换了另一个 TCAN1042、并且工作正常。 更换的设备是否有其他变化?

    更多信息将帮助您指定可能导致此问题的原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    感谢你的答复。 下面是我的答案:
    应用是汽车空调控制器。 客户不想分享原理图。 但根据数据表、原理图应该很简单。
    它只是发生一个单元。
    3.更换新的芯片后、工作正常。 波形出现在 TXD 和 RXD 引脚上。 测试装置报告电路板正常。
    根据实验、故障装置应被损坏。 你有其他建议吗?
    谢谢。
    Kevin Xion
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    感谢您的回答、如果没有原理图或布局、很难确定问题、是否可以对器件进行任何测试? 我知道它已经从板上卸下和更换、但您可以在另一个板上进行测量吗? 我想知道器件上电时 RXD、CANL、CANH、VCC 和 STB 引脚的状态。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您是否能够像 Eric 建议的那样对移除的设备进行任何测量? 如果 RXD 输出一直处于低电平、您可能需要检查引脚对地的阻抗、以查看是否存在导致短路的某些损坏。 如果 RXD 输出始终为低电平(显性状态)、则可能会导致 CAN 控制器进入错误状态并将 TXD 驱动为高电平(隐性状态)。

    最大