This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:加电期间的输出状态

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670570/tca9539-q1-output-state-during-power-up

器件型号:TCA9539-Q1

大家好、

当使用 TCA9539-Q1作为输出时、如何验证该输出在启动期间是否会保持低电平?

TCA9539-Q1是否在输出中支持下拉电阻器?  

此致、Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deigo、

    "当使用 TCA9539-Q1 作为输出时、如何验证该输出在启动期间是否会保持低电平?"

    该器件最初不会作为输出启动、而是在启动时配置为高阻抗输入(悬空)。 使用下拉电阻器将起作用。

    " TCA9539-Q1是否 在输出中支持下拉电阻器? "

    只要在器件设置为输出时不超出端口上的最大电流输出、器件上的下拉电阻器就不会成为问题。 (从 p0-p7和 P10-17得出的总电流不应大于80mA)。 建议的限值由结温定义、请参阅第6.3节

    谢谢、

    -Bobby