This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:驱动并联 MOSFET 时的钳位引脚连接

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668056/ucc5350-clamp-pin-connection-at-driving-parallel-mosfet

器件型号:UCC5350

您好!

我们收到了客户关于 UCC5350MC 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑使用 UCC5350MC 来驱动并联 MOSFET。 他们希望确保如何钳制引脚连接。 是否有推荐的布局指南?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

    我是负责 UCC5350MC 的应用工程师、将帮助您解决问题。

    UCC5350MC 上的 CLAMP 引脚应尽可能靠近栅极进行连接。

    在关断状态期间、钳位引脚需要感测栅极电压并将其与~2V 进行比较。 如果栅极电压上升到~2V 以上、则会形成一条低阻抗接地路径 、从而对栅极进行放电。

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 它们担心在连接并联 MOSFET 时出现未增强的栅极灌电流。 为了防止这种现象,是否有任何解决办法?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

     为了防止不平衡的灌电流、MOSFET 应该是相同的、并且将 CLAMP 引脚连接到 MOSFET 栅极  的两条走线在走线长度和宽度上应该相等。

    此致、
    Mateo