This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669449/tusb8020b-tusb8020b

器件型号:TUSB8020B

您好:

我想知道、TUSB8020B 是否支持以下规格? 或者是否有新的 TUSB8020B 替代产品?

1个 USB3.0下行端口(包括1个充电端口 BC 1.2  10W)
2. 1上行端口
3.充电电流:2A
4. USB ISP

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区科技园科发路3号 μ A

长城计算机大厦1 2楼B段东

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880分机:6643

传真:(86) 755-26743990


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵您好、

    需要支持哪些 USB 电池充电模式?

    需要哪种类型的 ISP? TUSB8020B I2C 文件可在系统中更新、但无法更新系统中的其他 EEPROM。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    有更新吗?