This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:开关控制

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668536/hd3ss215-switch-control

器件型号:HD3SS215

尊敬的团队:

我的客户对 HD3SS215 HDMI 2:1开关有以下问题。 它们是否能够控制 HDMI 信号的灌电流/拉电流方向(双向)和开关方向?

例如、在 HDMI 源信号和 HDMI 接收信号之间同时切换?

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我已为此问题指派了一名支持工程师、您很快就会收到回复。

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    此问题是否有更新? 谢谢。

    此致、
    朱志安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yen
    此开关能够在两个方向上同时处理这些信号、但不能同时处理。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francisco:

    感谢您的回复。 请问我们是否有同时处理灌电流/拉电流和开关方向的 HDMI 开关解决方案?

    客户认为具有两个控制引脚的开关 IC 应满足此要求。

    此致。
    朱志安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yen

    遗憾的是、我们没有任何具有此特性的器件。

    此致
    弗朗西斯科