This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982-EVM:协商 PD 合同

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982-EVM, TPS65982, TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669868/tps65982-evm-negotiating-pd-contracts

器件型号:TPS65982-EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65982TPS65981EVM

 根据我的理解、TPS65982-EVM 可以协商 PD 协议、在3A 时灌电压为5V、在3A 时灌电流为12V 至20V。是否可以选择 TPS65982-EVM 将使用 DIP 开关协商的 PD 协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洛根、您好!

    TPS65982EVM DIP 开关设置在 TPS65982EVM 用户指南中进行了讨论、您可以在以下位置找到该指南: www.ti.com/.../slvuaf8c.pdf

    如果您找不到适用于您的应用的配置、则可以使用 TPS6598x 应用自定义工具创建配置、该工具可从 以下位置下载:www.ti.com/.../tps6598x-config

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 我想知道 ID #7上列出的三个灌电流选项之间是否存在差异? 此外、我只想将此器件用作现有电源的接收器。 您知道我是否需要与该器件并联运行电子负载、或者 TPS65982是否充当负载? 最后、如果器件充当负载、器件在灌电流时是否需要通过桶形插孔供电?

    谢谢、
    洛根
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洛根、您好!

    TPS65982EVM 将自动选择电源(PD 适配器)提供的最高电压。 如果您希望让 TPS65982EVM 选择它要吸收的电压、可以使用配置工具进行选择。 您可以让82EVM 选择是从 PD 适配器提供的电压/电流中选择最高电流、电压还是功率。 82EVM 不会消耗太多电流、如果需要、您可以将 E-Load 连接到 VBUS 测试点上的82EVM 以消耗更多电流。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、我只想了解器件的最终配置。 如果我想在电流为3A 时吸收20V 电压、82EVM 将能够在不增加任何电子负载的情况下吸收该电压和电流? 要使用配置工具将固件上载到82EVM、我是否需要单独的模块、或者是否可以通过 USB-C 端口上载固件? 最后、我是否需要将桶形插孔电源连接到电路板以接收来自 USB-C 电源的电力?

    谢谢、
    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洛根、您好!

    您将需要使用 Aardvark 或 FTDI 模块将新固件上传到 TPS65982EVM 上。 我们的 TPS65981EVM 包括一个 FTDI 板以及可用于编程的 EVM。 我建议为您的开发工作订购一个。
    TPS65982EVM 可在默认配置下吸收高达20V/3A 的电流。 但是、灌电流 PDO 指示该电源协议可消耗的最大电流。 USB-PD 规范对此进行了更详细的解释、该规范可从 USB.org 下载
    基本上、当您获得20V/3A 灌电流协议时、您可以在20V 时消耗高达3A 的电流作为灌电流器件。 如果没有电子负载或需要消耗电力、EVM 本身不会执行此操作。
    配置为接收端时、无需将桶形插孔连接到接收端 EVM。

    谢谢、
    Eric