This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5V 至24V 升压转换器参考设计

Guru**** 2614835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61170-Q1, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670160/5v-to-24v-boost-converter-reference-design

主题中讨论的其他器件:TPS61170-Q1TPS61170

你(们)好  

您能不能推荐升压转换器 IC 及其参考设计,以下是要求

1. VIN = 5VDC

2.输出电压=24VDC

3、I OUT = 100mA 连续电流

4.工业温度范围

效率:-最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将此事转交给我们的升压转换器专家。 他目前正在出差,因此可能会推迟回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最适合此应用的器件是 TPS61170或 TPS61170-Q1。