This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:CMOS 到显示端口的转换

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670039/hd3ss215-cmos-to-display-port-conversion

器件型号:HD3SS215
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

您好!

我的客户正在寻找能够将24位 CMOS 视频信号转换为 DisplaPort 的器件。

  24位 CMOS --> DisplayPort

  如果您知道、您会告诉我这种设备吗?

尽管我在 TI 网站上进行了研究、但我找不到它。

感谢您的支持。

最佳耳麦、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 提供的最接近的器件是 SN65DSI86 (www.ti.com/.../SN65DSI86) 、它是 MIPI DSI 转嵌入式 DisplayPort。 此器件是否适合您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好铃木

    SS215只是一个开关。 遗憾的是、我们没有您所描述的任何器件。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的善意!

    让我来研究一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Francisco
    感谢您的信息。
    我明白了。
    此致、