This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:客户提出的其他问题

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669713/tusb9261-q1-additional-questions-from-my-customer

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

尊敬的 Roberto (TI):

以下是我的客户提出的另一个问题。
我很抱歉多次、您能回答吗?


问题1.关于复位释放后从外部闪存引导、
 当我询问从复位释放到引导完成所需的时间时、我收到了以下答案。

 (上一个答案)
 此时没有特定的值、因为这取决于多种变体、
 按照 TUSB9261数据表的第7.3.1.1节"一般功能"、
 您可以观察到、此时间将取决于您使用的 SPI 闪存、
 使用的固件大小、加载 USB 和海量存储驱动程序的操作系统(如果配置为仅 BOT 或 UAS 等)…


 我可以理解、闪存和固件存在差异、
 但我不明白为什么会因操作系统、存储器和驱动程序而有所不同。
 (主机是否需要在引导期间访问 TUSB9261-Q1?
 (我了解取消复位后将自动执行引导。

问题2.关于 TUSB9261-Q1的看门狗规范、当我之前问过、
  看门狗用于 FW、我们收到回复、表示客户没有关系。
  如果看门狗的执行方式与 FW 相同、我认为 SATA 和 USB 都无法通信。
  在这种情况下、是否会在器件内部生成复位、是否会再次自动执行引导?
  如果看门狗正在运行并且通信被禁用、我担心是否需要从主机侧复位。

问题3.关于 UART 终端的使用、当我之前问过、UART 用于固件的调试、
  默认为"通过 FW 启用"、但请告诉我建议的终端处理。
  由于我认为器件内部有一个上拉电阻器、我可以将其处理为打开吗?

Q4.典型消耗电流写入数据表的"高速 USB 功耗"中、
  但是、当我在之前要求告诉我们 MAX 的电流消耗时、我收到了以下答案。

 (上一个答案)
 我们无法提供特定的最大值,因为它将在上有所不同
 器件执行的任务、因为它可以通过固件轻松配置、它可能具有不同的自定义设置。

 然后、您能否告诉我使用 TI 提供的标准 FW 的"TUSB926x_FW_v1.05.bin"运行时 MAX 的电流消耗?

问题5.能否获取 TUSB9261-Q1器件的内部寄存器映射?
  现在没有目的、但我希望它作为信息。

此致、Orobanco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Q1;在 TUSB9261引导期间、主机不需要访问 TUSB9261、但操作系统需要加载大容量存储驱动程序、以便能够启动任何 USB 至 SATA 事务。

    Q2;正如我们提到过的、看门狗用于 FW 中的某些特定任务、您不会像"时钟"那样使用、但这并不意味着它将阻止 TUSB9261功能(USB 或 SATA)、您无需从主机进行任何复位。

    Q3;是的、您可以将 UART 线路保持悬空。

    Q4;默认固件的数据与数据表中的典型表相同。

    问题5;不幸的是、我们无法提供、如果您有想要更改的内容、请告知我们。

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、

    感谢您的快速回复。
    目前、我要求客户确认您的回复。
    如果我收到客户的其他问题、我将向您提供反馈。

    您的帮助。
    此致、Orobanco