This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042V-Q1:输入电压

Guru**** 2614825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670092/tcan1042v-q1-input-voltage

器件型号:TCAN1042V-Q1

您好!

我们的客户询问我们在 VCC 和 VIO 不存在时 CANH/CANL 引脚的输入电压限制。

我认为在 ABS 中这是可以的。 最大电压由于这些引脚具有 Ioff 功能,是否正确?

他们还有一个关于输出电压的问题。

当 IO=+2mA 时,电压调节为0.2VIO (最大值),然而,当 IO 小于2mA 时,电压调节会发生什么情况?

当 IO=-2mA 时,VOH 调节为0.8VIO (最小值),然而,当 IO 小于 -2mA 时,VOH 会发生什么情况?

 

谢谢、此致、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiro San、您好!

    感谢您的参与。 关于您的第一个问题、是的、正确、限制将由数据表表表7.1中的绝对最大额定值决定。

    对于有关 VOH 和 VOH 的第二个问题、您需要将接收器的输出级视为推挽级。 您可以在下图中看到该阶段是如何实现的:

    考虑到流经该节点上的电阻的电流大小、VOH 和 VOH 的值是固定的、该电流通常很小。 根据 NMOS 或 PMOS 是否打开、您将获得 VOH 和 VOH 的值。

    通过减小流经 FET 的电流量和该节点处的电阻、VOH 和 VOH 也将受到这种影响、更具体地说、它们将转到更靠近电源轨的值。 也就是 VOH 将更接近接地、VOH 将更接近 Vcc。

    请告诉我这是否合理、您是否有任何其他问题。

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian - San、您好!

    感谢您的快速回复和详细解释。

    今天我会告诉客户、如果他们有任何疑问、我会再次与您联系。

    谢谢、此致、

    HIRO