This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:PDB 为低电平时的 SCL 和 SDA 状态

Guru**** 2615535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669804/ds90ub913a-q1-scl-and-sda-state-when-pdb-low

器件型号:DS90UB913A-Q1

大家好、

我收到了客户的问题。

当 PDB 驱动为低电平时、DS90UB913A 的 SCL 和 SDA 端口是否处于高阻态?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    是的、当 PDB 驱动为低电平时、I2C 引脚为高阻抗。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的及时支持。

    当 VDDIO、VDD_n 未供电时、I2C 引脚 是否为高阻抗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    是的。 当 VDDx 引脚为低电平时、I2C 引脚为高阻抗。

    此致、
    Davor