This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:能否使用与开关内联的二极管来防止重影?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668833/tca8418-can-i-use-diodes-inline-with-the-switches-to-prevent-ghosting

器件型号:TCA8418

我知道在关键矩阵设计中建议使用二极管配置、以防止重影。  在数据表中、我没有看到任何这方面的内容。  如果可能、您能否推荐二极管(或特性)、您是否建议将其与 TCA8418搭配使用。

谢谢

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我对这一点没有即时的答案(这是第一次出现)。 我已经问过我团队的一位更高级的成员、但他说他听说有人在键盘上使用二极管、但从未有过任何个人经验。

    这是我可以查看的内容、并在星期三或星期四返回给您。

    很抱歉给您带来不便/等待。
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对此进行深入研究。

    后续问题如果二极管可用、TCA8418是否可以在该点检测到3个以上的钥匙以及钥匙矩阵内的钥匙?

    如果限制3个键、这是否还包括标准 GPIO 使用的任何键?

    在我的案例中、我计划使用这两者的组合。 (因为我不需要80个键)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rick、

    很抱歉耽误你的时间。

    "如果可能、您能否建议使用二极管(或特性)、您是否建议将其与 TCA8418搭配使用。"

    在我的研究过程中、我找到了这篇文章:

    在本文的末尾、他们对1N4148提出了建议、因为它是一个快速开关二极管。 除了速度、寻找二极管、您还需要具有足够低的正向电压和低泄漏电流的器件。 我怀疑这一条中建议的一条能够起作用。

    " TCA8418可以在该点以及密钥矩阵内检测3个以上的密钥吗?"

    我相信我们可以存储多达10个事件、您可以同时按多达5个键、它将记录按键的时间(一个事件)和按键的时间(另一个事件)。 我没有机会在实验中使用此功能、但我的推理是、5个键应该是您可以输入的最大值。

    '如果有3个密钥、这是否还包括标准 GPIO 使用的任何密钥?'

    寄存器0x14h、0x15h 和0x16h (GPIO 数据)与事件寄存器是分开的、因此它不包含"x 密钥"限制。

    同样、很抱歉耽误您的回答。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby!

    这非常出色、实际上是我在设计中预期已实例化的二极管。  这正是我想要听到的!

    Rick