This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DFE/CTLE/TX FIR 设置起点

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669986/ds280df810-dfe-ctle-tx-fir-settings-start-point

器件型号:DS280DF810

大家好、

我的客户正在使用 DS280DF810、他们对此没有太多经验。

他们想知道可以从什么类型的 DFE/CTLE/TX FIR 设置开始调优。

架构如下所示。 有3条迹线。  

第1条布线为从 BSB 到 CDR0 、1.6~1.8英寸

第二条布线为从 CDR0到 CDR1、1.9~4.4英寸

第3条布线为从 CDR1到 BSB、1.6英寸

长度有一些变化、因为在相同的布线和不同的通道之间、长度不是很恒定。

温度范围为-40~70C。 和电路板材料为 TU862/EM370D。

请帮帮我。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些走线非常短。 如果需要任何重定时器 Tx FIR 后标、我不会期望太高。 类似地、在 Rx 端、重定时 Rx EQ 可能不需要做太多工作。 我的建议如下:

    重定时器 FIR 设置(适用于 CDR0和 CDR1)

    MAIN = 15

    POST = 0  

    PRE =-1

    重定时器 Rx 设置

    调整模式1 ->通道寄存器0x31 = 0x20

    考虑到低损耗、您还可以考虑强制使用0x00的 CTLE 值。

    表43。 设置 CTLE 升压值

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    2D

    08

    08

    启用 CTLE 升压覆盖

    2.

    通道

    写入

    03

    00

    FF

    将 CTLE BOOST 设置为0x00。 不同的输入通道损耗将需要不同的 CTLE 设置。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师