This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:展开 TPI (TD+/TD-)以驱动8通道光学模块

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669514/dp83848i-expand-the-tpi-td-td--to-drive-8-channel-optical-modules

器件型号:DP83848I
主题中讨论的其他器件: DP83822IF

降级器、

很好、我想扩展 PHY 接口来驱动8通道光学模块、

我们只想将 TD+/TD-8 个通道扩展到8个通道、您能不能帮助建议使用哪个器件来实现此请求?

我想 我们是否可以 使用 LVDS 多路复用器器件来实现此解决方案? 谢谢。

此致

徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iven、您好!

    DP83848I 不支持100Mbps 光纤以太网标准100Base-FX。 我建议您查看 DP83822IF。 它符合100Mbps 光纤以太网标准、额定工业温度。

    通常、单个100Base-FX 光纤收发器与100Base-FX 以太网 PHY 配合使用。 这种类型的光纤收发器将具有专用的发送和接收通道。 将其连接到8个独立的光学模块会影响信号完整性、并且可能无法正常工作。 单光纤收发器解决方案是否可接受? 如果没有、您可以解释为什么需要8模块应用?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢您的评论。 我得到了错误的 p/n、我们选择的正确 p/n 是 DP83822IF。

    但关键是如何使用1个 DP83822IF 驱动8通道光学模块? 我们希望在 DP83822IF 和光学模块之间添加器件、以扩展与光学模块的输出连接。

    在此应用中、我们不需要来自光学模块的接收通道、而只需要从 PHY 到光学模块的传输。

    您可以在下面的其他产品线中看到以太网重定时器/中继器/多路复用器的部件... 因此、我想请您的专家建议一个器件来实现此请求。 我正在考虑使用 LVDS 多路复用器实现1 LVDS (TD+/-)-> 8 LVDS (TD+/-)……

    http://www.ti.com/interface/ethernet/ethernet-retimers-redrivers/products.html

    此致

    伊文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iven、您好!

    DP83822已通过以太网合规性验证、可与100Mbps 光纤以太网收发器配合使用。 理论上、可以接受100Base-FX 信号的 LVDS 接收器应与 PHY 配合使用、但必须在客户端进行检查。 由于仅使用发送侧、这实际上取决于 LVDS 多路复用器的接收器。

    请问接收器是如何连接的? 本例中的最终应用是什么?

    此致、
    Aniruddha