This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:VIN (V SYNC)低间隔

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670023/lmh1983-vin-v-sync-low-interval

器件型号:LMH1983
主题中讨论的其他器件: LMH1981

关于 SDTV 开发、我将使用 LMH1983。 LMH1981数据表显示了 VSOUT 低电平间隔(T_VSOUT)= 3H。 如果 T_VSOUT 为5H、LMH1983是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    已指派一名专家回答您的问题、他将尽快答复。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VSYNC 宽度为5H、则这不应成为问题。  对于基准帧检测和 ToF 校准、3h 或更多的工作应是相同的。

    Alan