This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:PCA9306TDCURQ1

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669959/pca9306-q1-pca9306tdcurq1

器件型号:PCA9306-Q1

这是 TRW Automotive 公司的 Sundar、致力于 ADAS Scania 项目。

 

由于 PCA9306-Q1支持高达105C 的温度、您能不能帮助我们找到 PCA9306TDCURQ1替代高温(125C)器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundar、

    我的理解是"PCA9306TDCURQ1"器件是支持更高温度的版本、但根据您指出的内容、105C 看起来是其最高工作温度。

    我联系了我们的营销团队(他们对新修订有更多的了解)、看看我们是否有另一个版本在在线目录之外指定了更高的温度范围、但我被告知此器件的 T 版本是我们提供的最高温度范围。

    "因为 PCA9306-Q1支持高达105C"

    您可以更正、建议的最大工作温度为105°C、但我怀疑器件仍能在该范围之外工作。 数据表上的推荐参数意味着该范围之外的任何内容可能不再符合数据表规格、但仍然可以正常工作。 我认为将发生的情况与该器件的 Ron 参数有关、该参数稍大一点、并且会对器件的下降时间和传播延迟产生非常轻微的影响(我怀疑标准模式和快速模式下的 I2C 通信在性能上不会出现任何明显的偏差)。

    我已经对 PCA9306-Q1 (T 版本)进行了一些温度测试、并查看了 Ron、您可以在此处阅读该测试:

    该器件的最高存储温度为150°C、这使我相信该器件在125°C 的工作温度下不会损坏。 (请注意、这是我的意见、TI 尚未进行测试来验证125C 的工作范围)

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sundar、您好!

    除了 Bobby 所说的内容外、我还有一个重要的重要信息、那就是在105C 以上、器件的可靠性将开始降低。  我们特别表示时基故障(FIT)率将会增加。  我对 FIT 率的实际差异没有具体了解、但我知道超过105°C 的温度确实会影响这一点。  

    -弗朗西斯·胡德