This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:数据表9.2.1设计要求

Guru**** 2983110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669609/pca9306-datasheet-9-2-1-design-requirement

器件型号:PCA9306

您好!

我想在数据表中确认9.2.1的含义、即设计要求。

我认为这显示了 VREF1 + 0.6V <= VREF2以实现正确运行。 我的理解是否正确?

图7和8是 VREF1 = 1.8V 和 VREF2 = 3.3V。 9.2.1典型值是 VREF1 = 1.5V 还是 VREF2 = 2.1V、这是有原因的吗?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、敏弘- San、

    您可以在下图中看到:

    我发现上周实验室中的 Vth 为0.6V (不过我只测试了一个器件、但这在最低要求下是合理的)。

    您可以看到、通过这种设置、我们将在 EN 引脚上生成电压基准、该电压基准将在器件的其他位置使用。 该基准电压有助于导通低电平、同时最大限度地减小器件的1侧和2侧的传播延迟。 如果 Vref2小于 Vref1+0.6V、则 FET 将不导通、EN 引脚上的基准电压现在将为 Vref2、这将影响传播延迟(我在测试此传播延迟较小时发现)、 我认为、如果低于指定的值、您就不会看到器件性能有太大的差异。

    不过、请注意、您不再遵循 TI 设定的建议、因此器件可能不再符合数据表规格。

    话虽如此、但这样做不会损坏器件。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、您好!

    我认为您的观点是、正确运行需要 Vref1 + Vth < Vref2。 Vth 通常为0.6V、但最好采用更大的电压来进行器件变化。 我可以抓住你的观点吗?

    在9.2.1中、VREF1典型值为1.5V。

    在图8中、VREF1为1.8V。

    我对9.2.1 ref1 = 1.5V (典型值)的原因很好奇、因为该值= 1.8V 似乎也可以。

    我认为这一讨论可能不是创造性的,所以我将停止另一篇文章。

    感谢 您的耐心等待。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、敏弘- San、

    "我认为您的观点是正确运行需要 Vref1 + Vth < Vref2。"
    -正确操作可能是错误的词。 如果 Vref2低于 Vref1+Vth、器件将运行、但它将最有可能影响传播延迟。 是的、该器件仍会隔离两侧的电压、是的、它仍会将一个低电平从一侧传递到另一侧。 器件的运行不会发生变化、但器件可能不符合数据表规格、例如传播延迟、因此通常情况下、从1侧到2侧的传播延迟为2.5V、30pF 的最大延迟为1.3nS、现在为1.31nS。 您可以看到、我们现在承诺器件的最大值为1.3nS、但现在它的最大值为1.31nS、这不符合数据表规格。 器件仍能正常工作、但现在速度有点慢。

    "在9.2.1中、VREF1典型值为1.5V。

    在图8中、VREF1为1.8V。

    我对9.2.1 ref1 = 1.5V (典型值)的原因很好奇、因为该值= 1.8V 似乎也可以。"

    如果图片中的 Vref1为1.5V、这仍然有效。 1.8V 仍然可以工作。 即使 Vref1为1.2V、它仍然可以工作、因为 Vref1+Vth <Vref2 so the device will meet the datasheet specs.

    如果 Vref1=Vref2、例如 Vref1=1.8V 和 Vref2=1.8V、该器件实际上可以运行、但在大多数情况下、这毫无意义、因为不再存在电压转换。 如果您这么做、您将看到、从一侧到另一侧将一个低电平传递到另一侧需要更长的时间、并且不符合数据表规格。 器件仍将运行、但运行速度会更慢。

    如果您仍有任何疑问、或者希望继续本次讨论以更好地了解该器件、我很乐意为您提供帮助。

    谢谢、
    -Bobby