This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:关于20m 电缆应用...

Guru**** 2938830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669615/tusb211-about-the-20m-cable-application

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB212TUSB217

尊敬的 Sirs:

我已经阅读了有关 E2E 的几个讨论、发现5m 以上的电缆、应使用多个 TUSB211。

因此、如果客户产品是20m 电缆、他们需要4个 TUSB211、对吧?

以及如何放置它们? 电缆的两侧和中间电缆的每5m?

另一个问题是、建议使用哪根 AWG 电缆?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    感谢您关注我们的产品。
    我已经指派了一名支持工程师、您很快就会收到响应。

    此致、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB211即使每5m 放置一次也无法支持20m 电缆、但 TUSB211可用于~8-10m 电缆。 但是、TUSB211不能考虑10m 内的直流损耗。

    TUSB212可以支持10米电缆、并会造成一些直流损耗。

    26 AWG 电缆可用于此类长电缆、如果此电缆中有电源线、请尝试使用24 AWG 电缆。 什么是客户应用?

    TUSB217可支持20m 电缆、5月将提供样片。