This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:DS125df1610

Guru**** 2616155 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668313/ds125df1610-ds125df1610

器件型号:DS125DF1610

您好!

我有以下与交叉点开关相关的问题。   

第一种情况:  将通道0寄存器0x96和0x9b 设置 为通道2的输入。  

    使用寄存器0x14在通道0上进行强制信号检测并在通道2寄存器0x78上进行观察到的信号检测、  这是正确 的、观察到的情况是什么?   

第二种情况:  将通道0设置为通道2的输入、将通道2设置为通道0的输入。  

通道0上的强制信号检测和通道0上的观察信号检测 是否正确?   

在删除了强制信号检测、通道2上的强制信号检测和通道2上的观察到的信号检测的情况下 、它是否正确?

请确认我的观察结果。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 将通道0寄存器0x96和0x9b 设置 为通道2的输入。  使用寄存器0x14在通道0上进行强制信号检测并在通道2寄存器0x78上进行观察到的信号检测、  这是正确 的、观察到的情况是什么?
      • 是的、这就是重定时器的行为方式。
    •  设置通道0到通道2的输入、设置通道2到通道0的输入。  通道0上的强制信号检测和通道0上的观察信号检测 是否正确?   在删除了强制信号检测、通道2上的强制信号检测和通道2上的观察到的信号检测的情况下 、它是否正确?
    • 是的、这就是重定时器的行为方式。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodrigo、

    为了向我明确说明这一点:
    情况1:0和2相互交换、1和3相互交换。 通过开关路由到其伙伴的通道、信号检测的观察点是输出通道。
    输入输出
    2 -> 0信号检测显示在通道0上
    3 -> 1信号检测显示在通道1上
    0 -> 2通道2上显示信号检测
    1 -> 3通道3上显示信号检测

    案例2:完全扰频的通道、信号检测的观察点是输入通道
    输入输出
    3 -> 0信号检测显示在通道3上
    2 -> 1信号检测显示在通道2上
    0 -> 2通道0上显示信号检测
    1 -> 3通道1上显示信号检测

    换言之、只有当通道相互交换时、信号检测状态才遵循开关设置。



    -Jack Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    好的罗德里戈

    我是否可以在任何地方找到此器件的勘误表?

    我可能在上一篇文章中提到、我们在设计中使用了其中的20种器件。  我们有10个 Tx 和10个 Rx CDR。  我们已经为该器件开发了软件驱动程序三个多星期、尝试确定交叉点开关设置、而沮丧程度已达到关键点。  除了上述案例1和案例2中提到的 Xpnt 设置之外、我们还看到了这件事的异常行为。  该行为是通道完全扰频的 xpnt 开关的典型行为。  我列出了5个端口、它们表现出这种行为、而这些不是唯一的端口。  其中包括这些内容、以表明它不是隔离器件、也不是器件内的单个四通道器件。   

    对于下面的端口4、我们在通道7上强制进行信号检测、但可以看到通道6的寄存器集中的 SD 状态位设置。  这是怎么可能的?  信号检测控制是沿蓝色箭头的路径通过通道4还是从通道7的输入侧穿过通道5?  另一种可能是、我们不会在未记录的特定顺序中设置交叉点。  但是、如果是这种情况、我怀疑我们的任何设置都不起作用。  您可能会注意到、四通道中的所有通道都会发生这种情况。

    -Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 我将采取措施、使用 DS125DF1610EVM 在实验中重现您的设置。 待定结果、我将向您返回我建议的寄存器配置 以及这些设置的预期重定时行为。

    您能否向我提供您的工作电子邮件地址? 鉴于紧急情况、我想直接就该项目进行沟通。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的工作电子邮件是 jwallace@sphereonetech.com

    谢谢 Rodrigo

    -Jack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 使用 TI 的重定时器 GUI (SigCon Architect)、我评估了您的端口4配置。 具体而言、我使用 GUI 设置您所需的交叉点设置。 GUI 为通道寄存器0x96和0x9B 提供的值与所有通道(2A、2B、3A、3B)上提供的值相同。 我还检查了如果通道寄存器0x14[7]在该四通道的四个通道中的每一个都设置为1、会发生什么情况。 我观察到的信号检测行为符合您的要求(见下文)。

    通道、其中0x14[7]设置为1                           通道、其中0x78[5]= 1

    2A                                                                                        2B

    2B                                                                                         2A

    3A                                                                                         3B

    3B 3A                                                                                          

    我将与我们的设计团队进行仔细检查、以获取他们对此的意见、但您一侧的配置和结果确实正确。

    因此、

    Rodrigo Natal