This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:应用问题请参阅

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669292/dp83640-application-questions-consult

器件型号:DP83640

各位专家:

我的一位客户需要在多个以太网器件中保持时钟同步、以确保同时获取所有采样值设备、可以查询 TI DP83640时钟同步、但有一些问题、需要咨询:

一、经过初步研究,DP83640是物理层的时钟同步。 我们需要应用层在采样时与时钟同步、并且不知道它是否可行?

2、我们应用的网络数据量不大、但许多数据包发送和接收数据包的频率较高、可以达到10千多个、不知道这种网络拥塞、时钟同步可能会有问题吗?

时钟是否可以与 DP83640同步、而无需使用另一个芯片作为时钟源?

4.是否可以分享类似的应用案例?

不清楚 MCU、RAM 和一般开发周期是否需要 DP83640。

请回答吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhengxing、您好!

    对于问题1、3、4和5、DP83640可用于同步应用。 IEEE 1588在 DP83640内部的硬件级别实现。 一般应用电路将需要一个 MAC。 我们在 DP83640产品文件夹 的工具和软件部分提供了参考设计和参考软件:www.ti.com/.../toolssoftware

    对于问题2、10千字节是每个数据包的大小还是总数据大小? 如果它的总数据、那么这是可以的。 如果每个数据包可以是10kb、则这些数据包被归类为巨型帧。 标准以太网帧最大为1514字节 对于大型帧、需要调整 PHY 中的弹性缓冲器。 数据表中对此进行了说明。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha 您好、  

    谢谢你。

     对于问题2、10k 是每秒可能接收的数据包数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dake:

    每秒的数据包数取决于数据包大小。 这是100Mbps 以太网本身的一项功能。 如果数据包大小小于1250B、则 PHY 可以每秒处理10k 个数据包。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha 您好、  

    我明白了。 谢谢你。