This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:2MP/60fps 时的最大电缆运行速率?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669901/ds90ub953-q1-maximum-cable-run-at-2mp-60fps

器件型号:DS90UB953-Q1

您好!

是否有人知道 DS90UB953和接收解串器 DS90UB954之间的最大电缆运行情况?

* 2MP、60fps

* STP 电缆、100欧姆是方案、但如果可以更好地使用同轴电缆、我愿意使用同轴电缆(有什么想法?)

我知道 DS90UB913/914在数据表中规定电缆的最大运行距离为25m。 DS90UB953不会提供任何最大运行指示、但考虑到它是汽车器件、我想它仍会持续至少7-10m。

请提供任何帮助/建议?

谢谢、

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    支持的最大电缆长度为15m、这取决于电缆和串行器/解串器板的返回和插入损耗特性。