This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:有关 TRS3122E 的一些问题

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669591/trs3122e-some-questions-on-trs3122e

器件型号:TRS3122E

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们在 TRS3122E 上有一些问题。

1.请帮助检查我们的功能块是否正常??

2 TRS3122ERGER 是否在1.8V 至3.3V 范围内具有支持电平位移功能? 如果是、我们可以移除板级移位 IC。

3.我们是否需要 在板下侧再添加一个 TRS3122ERGER? 一米左右的电缆

4.我们是否需要在板载和板载之间交换 TX/RX?

  例如:上板 TX ->下板 RX

     上板 RX ->下板 TX

5.图11红圈是什么意思? 正常工作评分? 或者 TRS3122E 输出摆幅将介于+2.7V~-2.7V?

6. 红色圆圈下面的 UART 输入/输出功率速率??

  现在、VL 是3.3V、那么 UART 的功率速率将是3.6V?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    感谢您的联系。 让我尝试快速回答您的问题。

    2 TRS3122ERGER 是否在1.8V 至3.3V 范围内具有支持电平位移功能? 如果是、我们可以移除板级移位 IC。

    -> TRS3122E 的 VL 和 Vcc 电压电平 可能不同。 使用3.3V 电压为器件供电并在1.8V 逻辑电平下运行。 因此无需电平转换器。

    3.我们是否需要 在板下侧再添加一个 TRS3122ERGER? 一米左右的电缆

    ->是对于传输、始终需要收发器和接收器、如图所示。 基本而言、PCB1是您的板级 PCB2是板级。

    4.我们是否需要在板载和板载之间交换 TX/RX?

    ->是的、收发器 DOUT (TX)连接到接收器 Rin (RX)

    5.图11红圈是什么意思? 正常工作评分? 或者 、TRS3122E 的输出摆幅将介于+2.7V~-2.7V 之间?

    ->这说明 了总线信号的解释。  如果摆幅高于2.7V 和低于-2.7V、则将正确接收差分总线信号

    6. 红色圆圈下面的 UART 输入/输出功率速率??

    ->例如 、如果您在1.8V 逻辑电平下运行、则必须为 VL 引脚提供1.8V 电压。然后、来自 CPU 的信号的范围为最小-0.3V 至最大2.1V、以免损坏 TRS3122E。

     

    请告诉我这是否能帮助您。 请毫不犹豫地提出进一步的问题。

    此致  

    Dierk