This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:下行连接

Guru**** 2616245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669169/tusb8041-downstream-connections

器件型号:TUSB8041

我们设计的电路板存在下游连接问题。  在上行端口上枚举集线器只是正常的、但下行连接都不起作用(USB3.0、USB 2.0正常工作)。  我能否获取评估板的布局文件(Altium 或光绘文件)?  该板的下一个修订版将尝试与评估板的布局相匹配。  完成后能否发布布局以供审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    当然、我刚刚向您发送了一个友谊请求、请接受该请求、以便我可以通过私人消息向您发送 EVM 布局文件。
    您是否介意提供原理图并进行审阅?
    我还建议查看数据表(www.ti.com/.../tusb8041.pdf )第11节中的建议布局指南以及以下文档 www.ti.com/.../spraar7g.pdf 中的建议布局指南

    此致、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    我已接受朋友的请求。  您可以向我发送布局文件吗?

    完成下一个修订后、我将发布原理图和布局。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    我刚刚通过私人消息向您发送了这些文件。

    此致、
    豪尔赫