This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:将电源更改为笔记本电脑侧而不是扩展坞

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669601/tps65981evm-changing-power-source-to-laptop-side-instead-of-dock

器件型号:TPS65981EVM

尊敬的 TI

我正在研究一个模仿 EVM 用户指南的应用程序表4。  我的应用的唯一区别是电源来自 PC 端、而不是坞站端。  我需要在此演示中提供显示屏、USB 2.0和电源。   我开始使用应用程序自定义工具、找不到适用于我的应用程序的默认配置文件、但想知道您是否能够提供可能适用的示例的文件名。   施加时、我需要20V 电压才能在底座侧显示、如下图所示。  我认为这是可以正常工作的配置、但我在坞站上看到20V 电压时未成功。

笔记本电脑: tps*_DRP_HOST_standard_v3_10

坞站:tps*_URP_HOST_standard_v3_10

当我加载这些配置时、链路两端只能看到5V 电压。  您是否有一个可与我共享的示例文件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    是否确定已更改拉电流和灌电流功能? 必须在两个电路板上进行配置更改才能正常工作。 您还可以调整端口控制寄存器、以确保笔记本电脑"发起交换到源"和坞站"进程交换到接收"
    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、
    Eric