This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:同时支持光纤和 RJ45

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H, DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669829/dp83822h-fiber-and-rj45-support-at-same-time

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件: DP83849IF

大家好、

我们的 DP83822H 是否可以同时支持光纤和 RJ45、只需一个部件? 我是说同时连接2种端口、然后通过器件进行切换?

或者我们有这种器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    DP83822是一款单端口以太网 PHY、可同时支持 RJ-45或光纤。 需要对硬件进行修改才能从 RJ-45切换到光纤。

    我们有 DP83849IF、它具有两个端口和光纤以太网。 其中一个端口可以是 RJ-45端口,另一个端口可以配置为光纤端口。 它还支持灵活的 MII 端口管理、允许用户在端口之间切换(在本例中为 RJ-45和光纤)。

    此致、
    Aniruddha