This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:VCCA >VCCB 限制

Guru**** 2929890 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669847/tca9517a-vcca-vccb-limts

器件型号:TCA9517A

关于此帖子- https://e2e.ti.com/support/interface/i2c/f/390/t/504097

VccA 可以比 Vccb 高多少? 两个电源的标称值均为3.3V、但其中一个可为+5%、另一个可为-5%。 这是否会使 TCA9517A 正常工作? 上拉电阻为4.75k 至3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    " VccA 可以比 Vccb 高多少?"
    -我们通常会告诉客户不要接受 TI 设定的建议、也不要在这些范围之外进行测试、因此我很难给出数字答案。 我的建议是确保 VccB 保持在2.7V (数据表规格)以上、并注意当 VccA 超过 VccB 时、器件不再遵循建议的设置、并且可能不符合数据表规格。 小电压偏差可能不会损坏此器件。

    "两个电源的标称值均为3.3V、但一个可以是+5%、另一个可以是-5%。 这是否会使 TCA9517A 正常工作?"
    对我来说、5%的两侧似乎并不是一个巨大的差异。 这会将该器件(内部)基准到比较器的电压改变一小部分、这可能不会产生影响。 如果从器件/主器件也连接到相同的电压轨、则器件的 VIL 和 VIH 也会按5%的摆幅进行缩放。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bobby!