This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:TLK10232 XAUI 至 SFP+ phy

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668968/tlk10232-tlk10232-xaui-to-sfp-phy

器件型号:TLK10232

您好!

         我们计划使用 FTLX1475D3BTL - SFP+模块。

我们计划使用 TLK10232将 XAUI 接口转换为 SFP 物理层。
Hope TLK10232支持 FLTX1475D3BTL SFP+模块。

谢谢

Lakshmanan V

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究并返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      请尽快告诉我。

    此致

    Lakshmanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmanan、

    TLK10232支持通过10GBASE-R 将 XAUI 连接到 SFP+、这种设备的 PC 与10GBASE-KR 相同。 如果 FLTX1475D3BTL 模块与 SFF-8431兼容、则 TLK10232的接口不会出现任何问题。 请记住、在该模式下不提供链路训练、因此串行器/解串器设置的均衡将手动进行。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组