This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:IBIS-AMI 模型、DE 和 EQ 功能

Guru**** 2931950 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669471/tusb522p-ibis-ami-model-de-and-eq-function

器件型号:TUSB522P

大家好、团队、

我的 cusotmere 使用 TUSB522P IBIS-AMI 模型和 HyperLynx 执行了传输仿真、假设有3m 的 USB 电缆和 PRBS 5Gbps。 但是、DE 和 EQ 似乎不起作用、因为它们看不到多个 DE、EQ 设置之间的差异。

您知道 EQ 和 DE 为什么不起作用吗?

是否需要任何其他设置?

我们是否需要其他任何模块、如.dll 文件等?

还是 TUSB522P IBIS-AMI 模型问题?

您是否曾使用 HyperLynx 执行过仿真?

此致、
Taketo Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Taketo:

    很抱歉耽误你的回答。 TI 提供的 IBIS-AMI 模型已在 ADS 软件中进行了仿真(由 Agilent 提供)。 据我了解、这些模型尚未在 HyperLynx 工具中进行仿真。 我建议在 ADS 中模拟此模型、以验证此器件的模型行为是否正确。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组