This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS212:可以是 VBUS#39;s 电压0V 吗?

Guru**** 2857510 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669813/hd3ss212-can-be-vbus-s-voltage-0v

器件型号:HD3SS212
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212

降级:

从数据表中我们可以看到芯片可以与 VBUS 连接。

可以是 VBUS 的电压0V 吗?

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件不需要 VBUS、因此可以是0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    HD3SS3212是 USB3.1的无源多路复用器(不是 C 型端口控制器)、因此该器件不需要 VBUS。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组