This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:TPD1E05U06-Q1保护 LVDS 差分线路的推荐布局

Guru**** 2614625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06-Q1, TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668381/tpd1e05u06-q1-tpd1e05u06-q1-recommended-layout-for-protection-of-lvds-differential-line

器件型号:TPD1E05U06-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD1E05U06

尊敬的支持团队

您能否提供建议的图形布局以保护 LVDS 差分线路?

我想知道解串器和耦合电容器的 IN+和 IN-以及 TPD1E05U06-Q1的位置。

数据速率:2700Mbps

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPD1E05U06-Q1采用0402封装、因此您可以将其同时挂在两条线路上。 此外、它是单向的、因此如果 LVDS 信号摆动到低于接地值、则应更改为双向。

    TPD1E05U06的电容数据速率良好。

    此致、
    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron-San

    感谢您的快速响应。

    作为蓝色位置以下的位置、它是否正常?

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永泽-圣、

    ESD 保护应位于直流偏置侧、并且应靠近连接器。 如果您想将其保持在合理的位置、则需要使用双向 ESD 二极管。

    此致、

    Cameron