This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:SER 和 DES 对的紧密结合程度如何? 我可以使用'947与 A 和#39;926交谈吗?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB926Q-Q1, DS90UB940-Q1, DS90UB928Q-Q1, DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669568/ds90ub947-q1-how-tightly-bound-are-the-ser-and-des-pairs-can-i-use-a-947-to-talk-to-a-926

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB926Q-Q1DS90UB940-Q1DS90UB928Q-Q1DS90UB948-Q1

因此、如果您在 TI 表格中查看 DS90UB947 SER、则会发现首选(推荐) DES 为'948。 该耦合的紧密程度如何?

是否可以使用 DES DS90UB926?

TI 指定单对(947/948)的原因似乎是假设 SER 的输入将是 DES 的输出。 但是、在某些情况下、您可能希望 LVTTL 输入和 R/G/B/PCLK 输出不使用转换芯片来保存。

请注意、我假设不匹配对之间的协议始终不兼容。 否则、TI 将显示多个配对。 这更像是一个偏执检查...

我认为这是 TI 技术支持的一个问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    947串行器兼容、可与任何其他 FPD-Link II 或 III (IVI)解串器配合使用。 这在947数据表和 TI.com 中都有明确说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    用户可以多次阅读数据表并每次了解新内容。 我在第8.1节中找到了该行

    DS90UB947-Q1串行器旨在与 DS90UB926Q-Q1、DS90UB928Q-Q1、DS90UB940-Q1、
    DS90UB948-Q1解串器。


    我谨指出、链接中的表中没有显示"947除了"948外、还可以与任何其他人交谈。 这就是我提出问题的依据。

    感谢您的回答。 这对我们很有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    947兼容性可在数据表的不同部分找到。 例如、第1、14、24、33页、 (笑声)

    您是对的;可以通过这种方式理解 TI.com 上的表。 但是、如果您查看表的正上方、您可以找到以下句子:

    将串行器和解串器与不同的系统接口混用并匹配。 FPD-Link 自动处理总线桥接转换。 所有 FPD-Link2和 FPD-Link3产品均具有全面的互操作性以及向前和向后兼容性、因此可实现灵活的系统设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 我只看了这些表。 如果你只看的话,你能看到的是惊人的… Bandit