This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:DP83822H BIST 环回测试

Guru**** 2543960 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668258/dp83822h-dp83822h-bist-loopback-test

器件型号:DP83822H

我们是否有可用于为 DP83822H 运行 BIST 自检的脚本? 您能否与我共享该脚本、以便我将其发送给客户? 我已经阅读了数据表、但不确定正确设置电阻器的确切过程。 是否有其他脚本可用于使用电缆进行测试?

请告诉我、您是否可以帮助处理此请求。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    设置寄存器0x16 = 0xf004

    持续读取寄存器0x16并查找位[11]= 1。 如果 bit[11]= 1、则 PRBS 锁定、DP83822正在成功传递数据包。

    读取寄存器0x1B 以获取在位域位[15:8]中计数的任何错误字节

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、
    非常感谢您的帮助!
    周末愉快!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    客户仍有问题。

    他说、当他设置寄存器0x16 = 0xF004时、他从未看到位[11]=1。 他说他根本没有改变第[11]位或第[12]位。

    这似乎表明回路没有锁定、但我不确定。

    您能否就此发表评论并提供进一步的建议?

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    是的、这表示环回和 PRBS 未锁定。

    客户是否在寄存器0x1B 中得到错误计数?

    另请尝试设置寄存器0x16 = 0xf002。 然后多次读取寄存器0x1以了解链路状态。

    如果使用0xf002与数字回路没有连接、那么我将检查 RBIAS 电阻器值和参考时钟以及自举。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、

    感谢您的回答!

    如果客户有任何疑问、我会告诉您。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist