This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S116:TPD5S116

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD5S116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669081/tpd5s116-tpd5s116

器件型号:TPD5S116

我正在研究具有多个 HDMI2.0端口的视频板的 TPD5S116 HDMI 配套芯片。

第一个也是最基本的问题:

此器件是否用于 HDMI应用? 还是灌电流? 还是两者都有?

TI 能否为他们提供参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPD5S116是为 HDMI 1.4而不是 HDP2.0指定的、因此它可能不适合您的系统、具体取决于您支持的2.0规范的哪些部分。

    该器件能够同时支持灌电流和拉电流应用。 您可以参考 EVM 进行参考设计。 用户指南位于 www.ti.com/.../slvu800.pdf。

    请告诉我、我是否可以做任何其他事情来提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    TPD5S116数据表指出,它还支持 HDMI2.0,您的意思是‘部分2.0规范’?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我从不完全符合 HDMI2.0的其他器件中提取了数据表。

    TPD5S116完全兼容。