This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:FS 情况下的信号完整性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669221/tps2549-q1-signal-integrity-in-case-of-fs

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549

您好!

我希望您了解 以下设置下是否存在信号完整性问题。

* CTL 引脚为"CDP"模式

*速度:全速。

如果您有任何疑虑,请告诉我吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我不理解您的问题、您能详细描述一下您的问题吗?

    在 CDP 模式下、TPS2549信号开关打开、将器件(智能手机)连接到主机控制器、器件可与主机控制器通信。

    TPS2549具有接近1GHz 的带宽、对 器件与主机控制器之间的通信影响很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    >如果我不理解您的问题,您能否详细说明您的问题?

    很抱歉、我的解释不好、但您不会误解。

     

    >TPS2549的带宽接近1GHz,对设备和主机控制器之间的通信影响很小。

    这与我的理解相同。

    但是、实际上、客户在执行全速合规性测试时遇到问题。

    我会将客户的结果发送到电子邮件(这是客户的信息、因此我会将其单独发送。)

    请确认我的电子邮件吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送电子邮件至 yongqiang-sun@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我已向您发送电子邮件。

    BR、