尊敬的各位:
此处是客户应用的结构、如下所示、无论 UB927与 UB924通信或 UB924与从属器件通信、读取/写入都将异常。
我们认为这应该由 i2c 时钟拉伸引起、并希望检查是否可以通过寄存器设置…等方式对其进行调整。
请参阅以下波形。
这是对 UB924之后的远程从设备的 i2c 读取操作,其中 i2c 主机位于 UB927的前面。
如您所见、40 μ s 和60 μ s 是 SerDes TX 引起的时钟拉伸周期。 这些伸展时间是否可以通过串行器/解串器配置进行调节?
谢谢、Ian。