This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:请求原理图审阅

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669224/ds90ub913a-q1-request-schematic-review

器件型号:DS90UB913A-Q1

您好!

如果您有任何有关 ds90ub913a-Q1配置的详细文档、请与我们分享。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请勿在 E2E 上发布客户原理图、因为这是一个公共论坛。 您可以离线联系您的 TI 支持人员进行原理图审阅-在本例中、此任务已分配给工程师、工程师可以离线与您合作进行审阅并提供任何反馈。

    有关913A 的其他文档、请参阅以下 TI 链接 :www.ti.com/.../technicaldocuments
    数据表提供了典型的连接图和布局指南。 您还可以参阅此链接下的913A EVM 用户指南、了解用作参考的 EVM 原理图/布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS、

    您需要什么配置?

    UB913a 是一款高速串行器器件、可将并行数据(包括视频数据、I2C 等控制数据)转换为串行输出。 对于 UB913a 设置、 很简单、您可以 通过硬件引脚 设置(MODE_SEL)或寄存器设置来选择 REFCLK 源。 请参阅 d/s 此外、913a 可以支持10位或12位高频模式、您需要通过配对的解串器的 MODE_SEL 引脚对其进行配置、例如 UB914A/934/964等

    因此、在大多数情况下、UB913a 可以在没有任何寄存器设置的情况下自动运行。

    如果您有任何困惑、请让我们进一步澄清。