This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401:EngK

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401, DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669536/ds125br401-engk

器件型号:DS125BR401

 我的问题与以下方面有关:

 文献编号:SNLU121 2012年11月

您的评估板 http://www.ti.com/lit/ug/snlu121/snlu121.pdf
  
   在 将 DS125BR401用于产品之前、我们需要对其进行评估。 DS125BR401EVM 评估套件使用 SMA 连接器、但我们需要使用 HD Mini SAS 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karim:

    您可以使用电路板参考设计来评估具有 miniSAS 连接器的 DS125BR401: www.ti.com/.../TIDA-00425

    请注意、此参考设计使用 DS125BR401A、我们建议将其用于 SAS-3设计。 遗憾的是、我们只能向您提供电路板设计文件、因为我们不会在网上商店销售这些电路板。 如果您希望制造自己的电路板并对其进行原型设计以在您的环境中测试 DS125BR401 (或 DS125BR401A)、则可下载此电路板所需的所有光绘文件和布局文档。

    谢谢、

    Michael