This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDMI 转 FPD-link III 解决方案

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668093/hdmi-to-fpd-link-iii-solution

主席女士,

请推荐 HDMI 到 FPD-LINK III 的解决方案

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    您好,请查看 FPD-Link III 信息娱乐系统概述: www.ti.com/.../overview.html

    概述列出了可连接 HDMI 信号源的所有 FPD-Link III 器件。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davor、

    感谢您的回复。 TI 是否具有不带串行器/解串器的 HDMI 到 FPD 链路 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davor、

    如果 TI 具有以下解决方案(非串行器解决方案)、请推荐

    1。 DSI 输入至 LVDS ( OLDI)
    2. HDMI 输入到 LVDS ( OLDI)

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    下面是一份讨论 HDMI 到 LVDS 桥接器解决方案的报告: www.ti.com/.../slla325a.pdf

    另外、请查看以下内容: www.ti.com/.../overview.html

    此致、
    Davor