This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:有关晶体规格的问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668678/tusb9261-q1-question-about-crystal-specification

器件型号:TUSB9261-Q1

尊敬的 Roberto (TI):

我收到了客户的另一个问题。 请回答以下问题吗?

问题1. 有关晶体振荡容差±50ppm、频率稳定性(1年老化)±50ppm 的信息、请参阅数据表。

这是否意味着对于±50ppm 的频率容差、在1年后允许±50ppm 的进一步偏差、  

总偏差为±100ppm? 或者、这是否意味着即使使用了一年、偏差也必须在±50ppm 以内?

(__LW_AT__在两种情况下、工作温度条件:-40°C 至85)C

问题2.使用晶振时、是否有振幅电平(振幅电压)规格作为 XI 引脚的输入规格?

具体而言、对于 Vp-p、Vinl 阈值、Vinh 阈值、如果有电压值调节、请告知我这些值。

感谢你的帮助。

此致、Orobanco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Orobanco、

    我们将在内部检查详细信息、一旦我们得到这些问题的答案、我们将立即返回给您。

    此致、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jorge、

    感谢你的答复。
    我很想你的答案。

    感谢你的帮助。
    Bset Regrds、Orobanco。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题1. 它的总误差为±100ppm

    问题2. 没有为 XI 定义振幅电平

    此致、
    Roberto