This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:接收到视频流、但检测到线路长度和计数变化时丢失锁定

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669128/ds90ub964-q1-video-stream-received-but-losing-lock-with-line-length-and-count-change-detected

器件型号:DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB913A-Q1

高速接口团队:

我们有四路解串器964、其中4个摄像头+ 913串行器处于触发模式、采用同轴电缆。 传感器活动分辨率设置为1280 x 960 (~10 FPS)。 我们通过 CSI-2输出看到视频流、但遇到了一些问题:

1. 所有 RX 端口间歇性丢失锁定。 LOCK_STS 和 PORT_STS 几乎始终读回为1、但自上次读取以来锁定状态已更改。 这是在摄像头操作(触发)期间。  

每个 帧也会检测 LINE_LENGTH_CHG 和 LINE_CNT_CHG。 当我们读回线长和线数时、它们在1920 x 964下保持一致(更正了我们的分辨率、以字节为单位+ 2条嵌入式状态线)。 这可能与丢失锁定问题有关吗?

3. 从解串器运行的 BIST 模式仅在内部时钟源设置为01 (75MHz)的情况下工作并通过(0个错误)。 PCLK 和37.5MHz 故障、具有255个 BIST 错误计数。 我们的 PCLK 以74.25MHz 运行、因此我们不知道为什么该模式会失败(见下文)

3A。  可能与 BIST 问题相关:我们看不到连续 PCLK。 它仅在每帧开始有效行的持续时间后不久、才有效、然后关闭。 这对于锁定电路还是 BIST 模式而言可能是一个问题?

感谢你的帮助。

此致、
Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您在 DS90UB913A 串行器上使用成像器模式下的 PCLK、则该时钟必须是连续时钟、因为它也是 FPD-Link 线路速率的基准。
    根据以下差异、将 BIST 与内部或 PCLK 配合使用时、这些随机位错误可能是由时钟基准信号噪声引起的。
    BER 过大可能导致锁定下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davor、

    感谢你的帮助。

    DS90UB913A-Q1数据表介绍了如何通过 GPO3使用外部振荡器。 在913串行器上使用外部参考时钟、而不是成像器 PIXCLK 上使用外部参考时钟、是否允许独立于 PCLK 的连续 RX 锁定?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    是的。

    此致、
    Davor