This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 主机(DFP)端和客户端(UFP)端是否都需要 PD 控制器?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668811/is-pd-controller-needed-on-both-host-dfp-and-client-ufp-side

主题中讨论的其他器件:TPS65981EVM

您好、ti-usb-c 支持、

我的用例:

客户端(接收端)需要从 USB-C 供电、并且客户端没有任何外部电源、即固定角色没有双角色。

查询:-

要从电源请求12V/3A 电源、必须从客户端和主机侧考虑所有步骤(F/W-TPS65986E)、以便为电源协议的接收或其电源配置表的修改做好准备。 如果是、则必须在哪一侧更新表格?  

如何在任一侧创建 PDO/RDO、在此情况下、我可以开始获得12V 而非默认5V 电压。

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    欢迎使用 e2e! 这是一个好问题。 当电压大于5V 时、两侧都需要 PD 控制器。 在当前 USB-PD 规范(PD2.0和 PD3.0)中、可提供的电压为5V @ 3A、9V @ 3A、15V @ 3A 和20V @ 5A。  对于这四个电压之外的任何电压、系统将不符合 USB-PD 标准。

    PD 控制器从 GPIO 引脚创建 PDO。 该 PDO 是一种高/低信号、用于在 PD 协议期间导通和关断不同的电压。 您可以通过 GUI (应用程序自定义工具)映射 GPIO 事件。

    我建议使用 TPS65981EVM 板、因为它可以提供所有四个电压轨(5V、9V、15V、20V)、并且它附带 FTDI 板、可轻松刷写 PD 控制器。

    最后一点、我们在 PD 控制器上提供了一些很好的资源。 请随时在 http://www.ti.com/product/TPS65981/technicaldocuments 上查看

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择  "这已解决我的问题"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢大家、我认为电压范围可以是12V/14.4V、但正如您提到的、它始终是标准额定值。(5、9、15、20)必须采用。 还有人可以选择不符合 USB-PD 标准、对吧? 因此、您的建议是 、坚持标准并使用电源栏杆逻辑按要求降低额定值、或使用非 USB-PD 额定值。

    关于 PDO、USB-C 的哪一侧必须保持配置表以展示/请求电压范围、例如:电源支持5、9、15、20  

     谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    你是对的。 用户可以根据需要创建任何电压、但如果不是5V、9V、15V 或20V 电压轨、则灌电流 PD 控制器将无法请求非兼容的电压。

    我们始终建议按照 USB.org 了解 USB-PD 规范。 对于 PDO 问题、源 极侧将根据 PD 协议将 PDO 设置为高/低(DRP 器件也需要此设置)。 这通常通过使用可变直流/直流控制器并将反馈电阻器更改为所需的电压来实现。 您还可以拥有多 个降压和/或升压器件、并针对所需的电压启用每个器件。

    如果您需要原理图作为参考、请随时查看 TPS65981EVM 用户指南。 这将展示我们如何使用 PD 控制器中的 PDO 设计可变直流/直流控制器。

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择  "这已解决我的问题"