This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:晶体振荡器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668828/tusb8041-crystal-oscillator

器件型号:TUSB8041

当 TUSB8041上电并且 RESET 引脚变为高电平(即使在自供电配置中没有 USB 连接)时、我是否应该一直希望晶体振荡器运行? 我的组装人员正在为我做一些测试、发现振荡开始的时间很短、然后消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当集线器进入挂起模式时、晶体将停止。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Enyu、

    这是否能回答您的问题? 如果没有上行连接或上游端口上的活动超过3ms、则集线器将进入挂起模式。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 谢谢你。