This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:Analog LaunchPAD 之后缺少脚本文件

Guru**** 2615335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668671/ds90ub953-q1evm-missing-script-files-after-analog-launchpad

器件型号:DS90UB953-Q1EVM

您好!

我正在使用评估板评估 DS90UB95x 芯片组之间的性能、以便在即将推出的设计中使用评估板。  在这些论坛上、我能够跟踪953/954 EVAL 板的配置文件的工程版本、但我无法找到下面列出的两个所需脚本设置文件。 我的 Analog LaunchPAD 安装中缺少它们。

P954_A0_RX0_CSI_Enable.py 和 ovt_1920_1080_REMOTE.py

是否有人可以将我指引给他们或给我一份他们的副本?

谢谢、

Ben Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、
    我们可以离线为您提供文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕拉尼阿潘

    感谢您的参与。 您可以通过电子邮件向我发送这些文件吗? broy@lighthouseoptics.com 或者您更喜欢其他方法吗?

    当您通过电子邮件向我发送邮件时、请在此处回复、以便我可以确保看到您的邮件、并确保邮件不会被我们公司的防火墙所拦截。

    此致、

    Ben Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我给您提供了一个链接、您可以在其中下载文件。 如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、

    佐伊