This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:使用交叉点输出选择的 PLL3输出

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669278/lmh1983-output-of-pll3-using-crosspoint-output-selection

器件型号:LMH1983

您好!

我的客户通过更改交叉点输出选择来使用 OUT2源。
它们使用 PLL2和 PLL3。
当一个 PLL 使用时、通过设置交叉点输出选择来禁用另一个 PLL。

它们只在改变输出 PLL2->PLL3时出现不正确的输出时钟频率问题。
仅从更改 PLL 开始,PLL3的输出时钟频率不正确。("PLL2_ENABLE PLL3_DISABLE"->"PLL2_DISABLE PLL3_ENABLE")
短时间后、PLL3输出时钟频率正确。
此问题在 PLL2 ("PLL2_DISABLE PLL3_ENABLE"->"PLL2_ENABLE PLL3_DISABLE")中不会发生
在不禁用 PLL3时不会出现此问题。

LMH1983的此规范吗?
与 PLL2相比、PLL3需要大量的锁定时间吗?

最好的农家
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu、您好!
    感谢您联系我们。 您的问题将分配给专家、他将尽快回复您。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 在 PLL 启动/使能后能够正常运行(适当的占空比、抖动性能)、则需要在之前进行初始化。  这是器件的已知特性。  有关启用 PLL3后的寄存器初始化序列、请参阅此帖子(例如、在器件上电后、PLL3禁用->启用或切换交叉点/PLL 模式、如您的情况所示)。

    Alan