This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:泄漏电流保护

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669046/pca9306-leakage-current-protection

器件型号:PCA9306

大家好、  

PCA9306是否具有泄漏电流 保护? 请参阅下图。 如果 VREF1关闭且 VDPU 打开、SCL1和 SCL2是否可能存在泄漏问题? 如果是、如何解决? 请注意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4760726、

    您看到的不是从2侧流向1侧的泄漏电流。 从器件的角度来看、1侧看起来是拉低、这会导致2侧将电流从2侧推至1侧。 (基本上、1侧和2侧之间的开关打开)

    根据原理图、我猜第二侧的电压是 Vref 1上拉电阻和 Vref 2上拉电阻的分压器。
    [RVref1/(RVref1+ RVref2)] x 3.3V = VSCL2
    如果上拉电阻值相同、则该电压将约为1.65V。
    如果上拉电阻器的值不同、那么我怀疑另一侧可以看到的最大电压大约为2.7V (如果您使用的值为3.3V)。 最大值可以随 Vref2变化。

    如果这会导致应用程序出现问题(我认为是)、那么我们可以做的是将 Vref1和 EN 引脚连接在一起、而不是将 Vref2连接在一起。 只要 Vref2在 Vref1为1.8V 时从不为 GND、该解决方案就能正常工作、否则问题会在另一侧重复出现。 如果此解决方案不合理、我们可以将 EN 引脚连接到具有 GND 或 Vref1 (较低电压)基准电压的 GPIO。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细解释。 一个后续问题:如果 EN 为低电平、SCL2/SDA2的状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4760726、

    "如果 EN 为低电平、SCL2/SDA2的状态是什么?"

    -您可以预期这是2侧的上拉电压,因为 EN 低电平将关闭1侧和2侧之间的开关。 这就是为什么我建议您可以在我之前的帖子中将 GPIO 放置在 EN 上(不过、确保打开时的基准电压为 Vref1)。

    谢谢、

    -Bobby